主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 EV2400、 BQEVSW
大家好、
您可以在下面查看请求并提供建议吗?
"
我们目前有一个平板电脑项目、我们使用4s1p 锂离子(US18650VTC6)电池为该平板电脑供电。 我们使用 BQ34Z950 IC 来保护电池。 使用我们设计的卡、我们可以通过 BQStudio 和 EV2400进行通信。 但据我所知、我们使用的电池的化学成分和化学 ID 必须已知才能使 Impedace Track 算法正常工作。 对于此 ID、需要使用与 bq34z950兼容的 Senc 文件对其进行编程。 但我找不到我们的电池和我们使用的集成的任何文件。 我在所用集成器件的数据表中看到了以下陈述:
(bq34z950以1s 的间隔更新单个串联电池电压。 bq34z950的内部 ADC 可测量电压、并对其进行适当的缩放和校准。 此数据还用于计算 Impedance Track 电量监测电池的阻抗。)
它能否使用它在此特定集成电路中进行的测量计算电池阻抗? 您还需要 senc 文件吗? 如果需要 senc 文件、您能帮我们找到化学 ID 和 senc 文件吗?
"
"
我阅读了您发送的文档、Bqstudio 不支持对我们的 IC 进行编程、我们可以使用 bqstudio 之前使用的 bqEvaluation Software 对其进行编程。 如果您单击窗格中我在发送的文档中以红色显示的链接、请转至用户指南。 我们必须遵循这里的指示。
要开始使用 Impedance Track 电量监测计、首先需要识别电池的化学类型。 在 bqStudio 中、Chemistry 插件包含一个包含名称/数字/文本的巨型数据库。 这些数字表示电池化学 ID (化学 ID)。
当您拥有化学 ID (该数字应介于100至9、000之间)后、您可以将该特定化学 ID 编程到电量监测计 IC 中。 在学习周期和生成可直接用于生产的黄金文件之前、需要执行此步骤。 如果您无法在 bqStudio Chemistry 插件中找到特定的 ChemID、则可以下载最新的 bqStudio Chemistry Updater 文件。
在用户指南的第3页上、
注意:在使用本指南内容之前、必须在 PC 上安装 bqEVSW、bqEVSW 和 bqEASY。
有一个表达式:"在我们使用的程序中、没有任何界面可以选择化学 ID。 如果我们安装另一个名为 bqEASY 的程序、我认为屏幕上将显示名为 bqEASY 的接口。 (如文档中所示)、但我找不到与 bq34z950兼容的 bqEASY 软件版本

"
提前感谢
此致
Furkan Sefiloglu