This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV733P:P2P

Guru**** 2535290 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064733/tlv733p-p2p

器件型号:TLV733P

尊敬的团队:

您能否推荐汽车级插座与  TLV73311PQDRVRQ1引脚相同?

输出电压:1.1V。

输出电流:>50mA 正常。

非常感谢。

BR、

华峰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         负责此主题的工程师即将休假、 我们将最迟在下周结束时返回给您。

    此致、

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Huanfeng、

    TPS71712QDRVRQ1 是最符合您要求的器件。 请注意、该器件的输出为1.2V。 该器件采用2mm×2mm DRV 封装。 另请注意、与  TLV73311PQDRVRQ1的引脚2不同、该器件的引脚2的功能是降噪。
     
    谢谢、
    Karthik