This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq29330:查询

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ29330, BQ77915, BQ24725

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064134/bq29330-inquiries

器件型号:bq29330
主题中讨论的其他器件: BQ20Z90BQ77915BQ24725

大家好、

我们的客户希望 将 bq29330与 STM32 Nucleo-Board 配合使用、并有以下问题:

-它将是独立的(现在没有 BQ20Z90电量监测计),我希望这是可能的吗?
那么、在引脚 WDI 上、我可以从 MCU 生成32kHz 信号吗? 信号的用途是什么?
-例如、能否将 XALERT 引脚用作小 LED 指示灯(也在 LEDOUT 引脚上)?
- RST 引脚当时是否重要?
PMS 引脚的用途是什么?

他已经多次阅读了数据表、但这些是他 希望澄清的功能。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我建议您的客户使用不同的保护器 IC、如 BQ77915。 这是一个很旧的部分、支持有限、可能不会很长时间支持。

    关于您的问题、大多数问题似乎可以在数据表中找到:

    • 我相信您可以在没有电量监测计的情况下使用 bq29330、但它可能更复杂。
    • WDI 似乎是用于 OC 和 SC 延迟时序的时钟、也是看门狗时钟。 请参阅 数据表中的看门狗输入(WDI)。
    • XALERT 电流似乎太小、无法为 LED 加电(~140uA)。
    •   有关 RST 引脚 行为、请参阅数据表中的 POR 和看门狗复位(XRST)。
    • 如果 PMS 连接到 Pack、则在0V 充电期间将使用 CHG FET。 请参阅 数据表中的 output_control 寄存器(0x01)寄存器。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的回答。 我们收到了客户的反馈、

    正如我已经说过的、我们考虑不使用电量监测计、因为我发现编程复杂性太高、尤其是在没有使用 bqEASY-Software 的情况下(用于编程的模块太贵)。
    因此、我将尝试仅对 bq29330进行编程、并使用外部组件进行 SOC 计算。
    由于这是学士论文的原型、我已经在布局过程中、我无法再切换芯片了。
    如果您能为我提供任何类型的文档或教程、以便我了解如何为 bq29330的运行编写合适的 I2C 代码、那将会非常棒。 顺便说一下、我将使用的充电器 IC BQ24725也是如此。
    最后但同样重要的是、回答有关 bq29330的以下剩余问题:
    -我可以使用 gpod 引脚做什么? /如果未使用、它是否可以悬空?
    -如果未用于您所述的预充电、是否可以将 PMS 引脚保持接地?
    -如果未使用,ZVCHG 是否可以悬空?

    由于未使用电量监测计、引脚 XRST 和 REG 会发生什么情况? 它们是否可以悬空、或者是否应在其他情况下使用?
    最后一个问题:由于 bq29330用于在便携式应用中运行、我想它自己的 VCC 来自所连接的电池? 那么、芯片是自我维持的吗?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    正如我提到过的、这是一个非常古老的器件、在该器件上经历的人员已经从公司中消失了。 我们没有此器件的任何示例代码。 抱歉。 我相信我们通常建议将此 IC 与监测 IC 结合使用。

    关于您的问题:

    -我可以使用 gpod 引脚做什么? /如果未使用、它是否可以悬空?
    我不完全确定该引脚的用途、但您可以在  数据表的 OUTPUT 控制寄存器(0x01)部分和通用开漏驱动电路(gPOD)部分阅读该引脚的说明和行为。 根据这些、如果需要控制另一个 FET、它似乎是另一个可使用的驱动器、在25V 电压下具有1mA 的驱动 看到 EVM 和 TRM、似乎可以使用它来驱动 ZVCHG FET。

    -如果未用于您所述的预充电、是否可以将 PMS 引脚保持接地?
    可以、您可以连接到 GND。

    -如果未使用,ZVCHG 是否可以悬空?
    是的、这可以保持悬空。

    -由于未使用电量监测计,引脚 XRST 和 REG 会发生什么情况? 它们是否可以悬空、或者是否应在其他情况下使用?
    如果您的 MCU 使用外部稳压器、则无需使用这些稳压器。 我相信您可以将这些内容悬空。  

    -由于 bq29330用于便携式应用、我想它自己的 VCC 来自连接的电池吗? 那么、芯片是自我维持的吗?
    你是对的。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon