This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC1806-SP:航天应用的辐射敏感性信息。

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H5001-SP, UCC1806-SP, UCC1806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065325/ucc1806-sp-radiation-susceptibility-information-for-space-application

器件型号:UCC1806-SP
主题中讨论的其他器件:TPS7H5001-SPUCC1806

我正在寻找有关 UCC1806-SP 是否容易看到(单粒子效应)的信息。  我找到 了 TPS7H5001-SP 的测试报告。  这两个 PWM 单元是否足够相似、以至于 UCC1806-SP 可以基于相似性进行认证?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    UCC1806是最初由 Unitrode 创建的较旧器件、多年前由德州仪器公司购买。

    这两种设计的设计、构造和晶圆制造过程是不同的。  不应使用 TPS7H5001的结果来推断较旧的 UCC1806的结果。

    TPS7H5001是一款设计为防辐射的接地 PWM 控制器。

    UCC1806的公共领域中有多种第三方 SEU 结果和研究可供参考。

    这两个 PWM 控制器的技术所有者在新年之前都不在办公室。   他们可能还能提供一些有关使用 TPS7H5001与 UCC 器件相比的优势的其他见解。   我会要求他们在返回后回复此帖子。

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Wade。  我期待他们的回应。  新年快乐!