This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R1:技术参考中的命令说明

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065021/bq27z561-r1-the-command-description-in-technical-reference

器件型号:BQ27Z561-R1

大家好、

在《BQ27Z561-R1技术参考》中、命令描述如下:

下面是客户提出的2个问题:

1.在 Access 2下,SE、US 和 FA 是什么意思?

2、类型中的参数 I2、 其他寄存器说明以及 U1、U2、I1、H1、 H2等、这意味着什么? 是否有任何相关文档?

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry、

    我相信这些首字母缩写词代表 SE=SE=SEALE, US=UNSEALE, FA=FULL ACCESS

    2.第一个字母是类型 i =有符号整数、U =无符号整数、H =十六进制数。 后面的数字是用于存储它的字节数。