请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25570 你(们)好
我在 VIN 处施加1.70V 电压、
并且我在 VOUT = 3V、(负载电流= 50mA)时有一个电阻负载

我的输出波形(VOUT)显示了存在负载时的这种行为、
VOUT_EN 连接到 VSTOR
电压跳闸的原因可能是什么?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我在 VIN 处施加1.70V 电压、
并且我在 VOUT = 3V、(负载电流= 50mA)时有一个电阻负载

我的输出波形(VOUT)显示了存在负载时的这种行为、
VOUT_EN 连接到 VSTOR
电压跳闸的原因可能是什么?