This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53676:在 Fusion Digital Power Designer 中将通道 B 设置为1.8V

Guru**** 2506105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53676

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065347/tps53676-set-ch-b-to-1-8v-in-fusion-digital-power-designer

器件型号:TPS53676

您好!

您能否告诉我如何使用 TPS53676在 Fusion Digital Power Designer 中将 ChB 的输出设置为1.8V?

电压限制为1.4V。

单击"高级"时、需要密码。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David

    VOUT_COMMAND 限制为1.4V 可能是由于 VOUT_MAX 设置所致。 尝试将 VOUT_MAX 设置为大于或等于1.8V、并查看是否可以将 CHB 输出设置为1.8V

    此致

    安妮非政府组织

    应用工程师