This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ29209-Q1:仅连接一节电池

Guru**** 2391695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063337/bq29209-q1-connecting-one-cell-only

器件型号:BQ29209-Q1

大家好、  

美好的一天! 我代表客户发布此帖子。 如果客户只使用一个电池而不是两个电池、请确认 Q29209-Q1是否仍然正常工作。 数据表显示了启用电池平衡的2节串联电池连接的配置。 另一个单元格。 请给我们提供支持性文件。  

提前感谢您的支持。

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、很遗憾、我们的应用程序支持团队在本周剩余时间内不可用。 我们将在12月29日之前回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、

    他们期望使用的电池电压是多少? 我们不会宣传将器件与一个电池配合使用、如果这样做、我们无法保证器件能够正常工作。

    但是、从数据表的第7.3节 "建议运行条件"中可以看到最小电源电压为4V 使用一节电池时、可能更难达到该电压。 此外、为了了解 VC2短接至 VC1时会发生什么情况、您还可以阅读我们 的 BQ29209-Q1《功能安全型手册》。

    如果使用一个电池、我们可能无法支持它、因为我们通常不建议这样做。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon