This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:EDV0、EDV1和 EDV2值

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQSTUDIO, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065066/bq34110-edv0-edv1-and-edv2-values

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOGPCCEDV

大家好、

我不清楚如何更改 EDV0、EDV1和 EDV2的值。

在我的应用中、我不允许电池电压降至3.4V 以下。

以便在电池达到3.4V 时从 BQ34110获取%0 SoC 值

我的 EDV0、EDV1和 EDV2值应该是多少?

我没有 BQ34110的 EVAL 板、因此我无法使用 bqStudio。

我使用 的锂离子电池型号为:INR18650 MJ1 3500mAh  https://birikimpilleri.net/Resim/900817503007_1.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehmet、

    TI 提供了一种称为 GPCCEDV 的工具来获取这些值。 在特定条件下、它需要电池充电和放电日志。