This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:市场电池(AA/AAA 电池)电量监测计

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, TIDA-01236

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064091/bq35100-arkline-battery-aa-aaa-battery-gas-guage

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件: TIDA-01236

尊敬的先生/女士

我的客户的蓝牙远程控制器希望为其营销线路电池(AA/AAA 电池)添加功率测量功能。 我看到 TIDA-01236具有类似的功能。 我想问 BQ35100是否合适? 是否有更合适的电量监测计 IC? 请给我一些建议吗?

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AA/AAA 电池的电压对于 bq35100运行而言太低。 如果串联的电池提供足够高的电压、则应该可以使用 bq35100。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish、

    明白。 您是否会为我提供另一款适用于   AA/AAA 电池的电量监测计器件?

    此致、

    黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish、

    我曾与客户讨论过。 它们不决定1S1P 或2s1P。  我们是否有1S1P  AA/AAA 电池电量监测计解决方案?

    此致、

    黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

    我认为没有适用于 AA 碱性电池的1S 解决方案。 2S 可能会根据端接电压要求工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish、

    请告诉我有关2S  终止电压要求的更多详细信息吗? 这意味着 TI 还有其他用于2S AA 碱性电池的电量监测计 IC。

    此致、

    黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

    终止电压是系统工作所需的最小电压。

    bq35100的最低工作电压为2.7V、因此、如果系统不需要在低于该电压的情况下工作、则可以使用该电压。 您的系统可能会继续使用低于2.7V 的电池、但电量监测计可能无法在低于此电压时进行通信。

    请参阅 bq35100的数据表。

    建议运行条件