This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C45:UCC28C45 RT/CT 和 FSW 等式

Guru**** 2814685 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065220/ucc28c45-ucc28c45-rt-ct-and-fsw-equation

器件型号:UCC28C45

大家好、

您可以分享 UCC25C45 RT/CT 和 FSW 关系的等式吗?

数据表图1仅显示了一些配置、但我的客户需要一个详细公式。

我在下面的链接 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/546571/ucc28c45-ct-rt?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=UCC28C45上找到了一个公式

它说 1.72/(CT*Rt),它是 fosc 还是 Fsw? UCC28C45 FSW=1.72/(2*CT*Rt)吗? 有没有关于这一点的应用手册?

谢谢、致以诚挚的问候

云晶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yunjing、  

    方程式 1.72/(CT*Rt)应该来自 UCx84x 的数据表。  https://www.ti.com/lit/gpn/uc3843、这是一个近似公式、与 UCC28C45不完全相同、因为峰峰值电压和振荡器的阈值上限/下限不同。

    总之、任何公式都不准确、我建议 使用图15中提供的信息来获得准确的最大占空比与振荡器频率。 通过调整 RRT 和 CCT 的值、可以针对给定频率对任何数量的最大占空比进行编程。 选择 RRT 后、可以使用图1中的曲线找到振荡器计时电容器。

    如果客户仍然喜欢方程式、则可以根据数据表第8.3.5节本身推导出方程式。

    此致、Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Teng、

    理解并感谢您的回复!

    此致

    云晶