This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82670:器件规格特性的影响- TPS8267X 之间的输出电容器放电

Guru**** 2505665 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82670, TPS82671

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063987/tps82670-the-impact-of-device-spec-feature--output-capacitor-discharge-between-tps8267x

器件型号:TPS82670
主题中讨论的其他器件: TPS82671

尊敬的所有人:

有一个有关 TPS8267X 的问题。 如数据表所述、TPS82670和82671在输出电容器放电方面具有不同的规格。

我想确认一下、

该规格的不同之处在于是否集成了放电电阻?

对于具有规格输出电容器放电的 TPS82670、它集成了一个输出电阻以加速放电。

但对于没有此规格的 TPS82671、它无法支持加速放电的功能。

2、在哪种情况下、需要这个输出电容。

3、是否具有此规格的 PCB 设计要求的差异。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、嘉兴、

    TPS82670具有输出放电功能、在内部电阻器的帮助下、使能信号下降时、它将对输出放电。 TPS82671不提供输出放电功能。 为了支持某些需要预偏置电压和输出放电的应用、没有什么帮助。  

    这两种电路板都需要类似的电路板和原理图设计。 请按照数据表中的建议进行组件选择和布局设计、以获得良好的器件性能。

     

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、嘉兴、

    我正在关闭该主题、请随时打开新主题以进一步解答问题。

    此致、

    Tanvee