This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5030:LM5030数据表错误

Guru**** 2579875 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065070/lm5030-lm5030-data-sheet-error

器件型号:LM5030

在2015年11月版 LM5030 100V 推挽电流模式 PWM 控制器的数据表中、图14是部分 PCB 布局示例-

在 PCB 布局示例中、VFB 接地(使误差放大器脱离电路)、COMP 输入用于控制 PWM。 这是 VFB 输入的反相、适用于光学隔离器反馈。 该配置还可用于强制器件进入接近50%的推挽占空比。

该示例还指示了从 Vin 到 VFB 引脚的直流旁路电容器、该电容器是接地的、因此如果 VFB 接地、该电容器将起作用。 如果不是(如在电压模式控制应用中)、则必须在 IC 周围缠绕接地或必须  使用通孔来退出陷阱、如示例所示。

该示例的问题是、Vcc 输出(在本例中调节为7.7V)与 Vin (而不是 VFB、它是接地)之间连接了一个电容器。 原理图中未显示这种情况、它可能会破坏内部稳压器、在去耦和稳定性方面、这似乎也很不稳。

您可能需要修复此错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能是作者的意图-

    在此布局中、Vin 旁路电容器的一侧通过 VFB 引脚连接到 GND、Vcc 旁路电容器的一侧连接到 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lauren、您好、 这是数据表中的一个错误、感谢您的更正、我将向我们的设计人员—Teng 提供此信息