This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM43602:PFAS 和 C9-C14 PFCA 问题

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065205/lm43602-question-of-pfas-and-c9-c14-pfcas

器件型号:LM43602

重新分类以下2种物质组。
我们收到了客户的以下请求。
以下 TI 产品能否满足此要求?

(1) PFAS (每氟和多氟烷基物质)

非有意添加

(2) C9-C14 PFCA、其盐类和 C9-C14 PFCA 相关物质

C9-C14 PFCA 及其盐类之和:25ppb 或以下
C9-C14 PFCA 相关物质之和:260ppb 或以下

目标产品(21个产品) 电源管理、 接口等。
DS90LV110TMTC/NOPB
LM43602PWPT
LM6132AIMX/NOPB
LP3943ISQ/NOPB
PTH04070WAZ
SN005805PWPR
SN74HCU04PWR
SN74LS279AN
TCA6416APWR
TCA6424ARGJR
TLK1501IRCP
TLV9001IDCKR
TPD1E05U06DPYT
TPD4E05U06DQAR
TPS3823-30DBVR
TPS51200DRCR
TPS54531DDAR
TPS62130RGTT
TPS7A4501KTTR
TPS7A4901DGNT
TSC2007IPWR


谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    RoHS ECO 计划是否涵盖这两项要求?

    B R

    Andy   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 RoHS 不涵盖该范围。
    这是对氟化合物的请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请等待更多天、因为产品团队正在休假...