This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28720:更低的电感

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065272/ucc28720-lower-inductance

器件型号:UCC28720

您好!

在数据表第19页的顶部、有一个计算 Ls 的公式。 LS 的价值是否至关重要? 它是否可以小于计算值?
由于发现的值非常高(8mH、而适合类似电源的变压器为1或2mH)、因此变压器的选择非常复杂。

提前感谢您。

此致、
梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maynard:

    感谢您的提问。  

    您是否愿意分享您的系统规格?

    根据计算、LP 可以更高或更低。 但是、它与8mH 到2mH 有很大不同。  

    因此、也许我可以根据系统要求和参数设置分享一些想法。  

    UCC28720计算器

    如上所述、请下载此计算器、输入您使用的参数、并将其分享给我。

    我们可以检查是否可以比以前更好地优化 LP。  

    谢谢

    此致、

    Wesley