This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28632:多输出反激式设计的变压器参数确定

Guru**** 2793915 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064822/ucc28632-transformer-parameters-determination-for-multi-output-flyback-design

器件型号:UCC28632

您好!  

我想设计一个多输出反激式转换器(简化的拓扑和下面附加的输出电压)。

UCC28632文档和 WEBENCH 工具仅提及一种输出设计。   如果您想了解有关多输出解决 方案变压器设计的任何建议(尤其是如何确定初级电感)、我将不胜感激。  

此致、
Pawel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pawel、

    您必须做的是获得总输出功率,然后将其转换为其中一个电压和一个输出电流。 例如,您的设计的总输出功率为6.91W= 24V* 0.288A,然后您可以使用 WEBENCH 工具和 UCC28632文档选择24V/0.288A 来计算初级电感。

    谢谢。