Other Parts Discussed in Thread: LMG1210
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMG1210
[常见问题解答]我可以使用双极电源的 LMG1210吗?
设计双极总线电压时需要考虑几个注意事项、以确保不会在任何时候超出 LMG1210驱动器的规格。 一般而言、需要记住的主要一点是、总线电压基准将用作驱动器的接地基准、 因此、驱动器的偏置电源、输入和输出也需要使用该基准、以确保器件的应力不超过其指定的限值。 这些是其他一些关键考虑因素:
- 只要 VDD 电源电平转换为相对于 VSS 保持5V、LMG1210驱动器的 VSS 引脚就可以处于负电压。
- (例如、如果 Vbus 为+/-50V、则 VSS 引脚应以-50V 为基准、VDD 电压应为-45V、以保持 VDD - VSS = 5V)。
- 正负总线电压之间的电压差不应超过 HS 引脚的最大建议运行条件。
- (例如、如果 Vbus 为+/-50V、则 HS-VSS 处的最大电压为100V、处于指定的限制范围内)。
- 在大多数情况 下、不能使用自举二极管、因为会超过最大反向电压额定值。 因此、需要使用隔离式电源为 HB-HS 供电、BST 引脚需要保持悬空。
- (例如、如果 Vbus 为+/-100V、VDD 将为-95V、当高侧 FET 导通时、HB 引脚将为~105V。 二极管看到的反向电压为200V、这可能会损坏二极管)。
- 输入信号(DHL、DLH、EN、PWM、VIN)也需要根据 VSS 引脚电压进行电平转换。