This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2068:器件未通电时是否有反向电流保护?

Guru**** 2813165 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2068, TPS2068C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065101/tps2068-is-there-reverse-current-protection-when-device-is-not-powered

器件型号:TPS2068

我想在   包含 USB C 双角色端口的设计中使用 TPS2068。

当端口处于 DFP 模式时、 TPS2068将启用、并为连接到端口的 USB C 器件提供5伏 VBUS。

当端口处于 UFP 模式时、 TPS2068将被禁用、一个外部 DFP 将为5伏 VBUS 供电。

TPS2068的数据表广播"反向电流阻断"、但这是否仅在 IN 有电时?

我有2个问题:

  1. 如果外部 DFP 将 OUT 引脚驱动至5伏 、同时  TPS2068 通电(IN 为5伏、但低于 OUT)但已禁用(EN 上拉至5伏)、TPS2068是否会阻止电流从 OUT 流入?
  2. 如果外部 DFP 继续将 OUT 引脚驱动至5伏、 并且 从 TPS2068 IN 和 EN 上拉电阻器中移除电源、则从 OUT 至 IN 的电流是否会继续被阻断?

我想确定在 TPS2068 (以及本设计的其余部分)未上电时、外部输出电压是否可以安全地驱动至5伏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您还可以针对 TPS2068C 回答相同的问题、那将会很棒!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Valina、

    很快就会回复您。

    谢谢、

    Kuno。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Valina、


    感谢您的联系。

    对于这两个问题、如果 TPS2068禁用或未通电、则功率 FET 将关闭。 OUT 到 IN 被阻止。 因此、我认为  在 TPS2068未通电时、外部将 OUT 驱动至5伏是安全的。

    顺便说一下、我想知道您的终端设备是什么、您能告诉我吗?

    非常感谢。

    此致、

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助和快速响应!