This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]是否可以在100%占空比应用中使用 TI 的#39非隔离式半桥驱动器?

Guru**** 2605165 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065284/faq-can-ti-s-non-isolated-half-bridge-drivers-be-used-in-100-duty-cycle-applications

[常见问题解答] TI 的非隔离式半桥驱动器是否可用于100%占空比应用?

TI 的非隔离式半桥驱动器不会在内部为高侧通道产生偏置。 相反、它们使用外部自举电路来保持高侧偏置。 但是、自举电路在使用100%占空比时无法为高侧通道提供偏置、因为它依赖于高侧和低侧 FET 的开关来为自举电容器充电、以保持高侧偏置: 当高侧 FET 关断且低侧 FET 导通时、电容器 CBOOT 会重新充电(图1)、然后当高侧 FET 导通且低侧 FET 关断时、电容器将放电(图2)。 有关自举电路的详细信息、请参阅此应用手册 :https://www.ti.com/lit/pdf/slua887

       

为了在高侧驱动器上实现100%占空比、需要在高侧 HB-HS 引脚上保持恒定偏置、以将高侧浮动电源保持在驱动器的 HB-HS UVLO 之上:

  • 实现100%占空比的一种方法是使用从 HB 到 HS 的隔离式浮动电源为高侧供电。 由于开关节点 HS 从 GND (当高侧栅极关闭且低侧栅极打开时)切换到 Vbus (当高侧栅极打开且低侧栅极关闭时)、因此需要隔离此浮动电源。  另一个注意事项是确保不超过驱动器 HB-HS 电压的工作条件。  
  • 创建100%占空比的另一种方法是使用低侧通道来生成一个为 HB-HS 电荷泵充电的振荡器。 该解决方案的一个关键考虑因素是低侧驱动器用作电荷泵电路的一部分、因此不能用于驱动半桥配置上的低侧 FET。 该解决方案的另一个重要考虑因素是、它不适用于高开关频率、因为电荷泵电容器的值相当大、并且连接到开关节点。 本应用手册详细介绍了此解决方案: https://www.ti.com/lit/pdf/sluaa58