This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:VCC 输入电压范围

Guru**** 2811435 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065222/bq24650-vcc-input-voltage-range

器件型号:BQ24650

大家好、

客户想知道、对于 BQ24650芯片的输入电压 VCC 引脚、由于客户终端使用太阳能电池板、因此使用电阻器对此处的电压进行分压是否合适、 因此、它可能大于28V。 是否可以如图所示添加 R2电阻器并使用 R1对电压进行分压?

您可以帮助解决此问题吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    使用电阻分压器在理论上应该起作用、但我们尚未对其进行测试。  更好的方法是使用较低值的串联电阻器和齐纳二极管来钳制输入电压。  我知道其他客户已经成功地使用了这种方法。  我假设 MPP 处于或低于28V 最大值?  否则、充电器的栅极驱动器可能无法开启高侧 FET 和/或损坏。

    此致、

    Jeff