This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:下一个变压器的 TPS23753A 规格

Guru**** 2519780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23753A, TPS23734EVM-094

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065103/tps23753a-tps23753a-specification-of-the-next-transformer

器件型号:TPS23753A
主题中讨论的其他器件: TPS23734EVM-094

您好:

与 TPS23753A 相对应的变压器用于 POE +、输出功率约为25W、输出电压为12V。

请帮助提供下一个变压器的规格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您指的是哪种 TPS23753A 设计? 这是 EVM 还是 TI 参考设计之一?  

    此外、TPS23753A 的额定功率仅为13W、因此不能用于25W 设计。 TPS23734EVM-094采用12V/25W 设计。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师