This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18510Q5B:最小 Vgsth 1.9V QFN MOSFET

Guru**** 2501115 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD18512Q5B, CSD18510Q5B, CSD18532NQ5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065004/csd18510q5b-min-vgsth-1-9v-qfn-mosfet

器件型号:CSD18510Q5B
主题中讨论的其他器件:CSD18512Q5BCSD18532NQ5B

尊敬的先生/女士

我客户的产品是 电动工具。 MOSFET 的规格为40V/ Rdon 1Mohm 1.3m Ω、封装为 QFN5x6。

我向他介绍 csd18510q5b 和 csd18512q5b。 但他说 Vgsth 太低了。

他需要 Vgsth>1.9V。 TI 是否有符合客户规格的产品?

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

    感谢您向客户推广 TI FET。 我们的所有40V FET 的额定阈值电压均大致相同、其中任何一个都没有1.9V 的最小值。 我们有60V 至100V 的 FET、具有更高的最小阈值电压、但导通电阻也更高。 客户使用什么来驱动 FET 的栅极? 我知道的大多数栅极驱动器都可以轻松地将 VGS 拉至小于1V。 我不是很确定这项要求的原因是什么。 请提供有关该应用的更多详细信息。

    此致、

    John Wallace

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    我的客户使用 AM4915来驱动 MOSFET、输入源为18V 或36V 锂电池。 主要原因是电机驱动器会在驱动 MOSFET 时因噪声而导致电机装置出现故障。
      对于60V/80V MOSFET、您建议使用哪种器件型号? 我将与客户讨论、看看客户有什么意见。

    此致、

    黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

    对于60V FET、我建议使用 Vgs (th)= 2.4V 的 CSD18532NQ5B。 VGS = 10V 时的最大导通电阻为3.4mΩ Ω、高于目标值。 这是我们的最低导通电阻 FET、Vgs (th)> 1.9V。 此器件需要最小栅极驱动电压 VGS >= 6V、并且与5V 栅极驱动器不兼容。 我将在下面添加一个指向适用于 BLDC 应用的基于 Excel 的 TI FET 选择工具的链接。 用户可以输入其要求并比较最多3种不同的 TI FET 解决方案、以了解功率损耗、价格和封装。

    https://www.ti.com/tool/MOTOR-DRIVE-FET-LOSS-CALC

    此致、

    John