This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD25310Q2:CSD25310Q2T -通过 MCU 实现的 MOSFET 导通和关断挑战。

Guru**** 1144750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064706/csd25310q2-csd25310q2t---mosfet-turn-on-and-off-challenges-through-mcu

器件型号:CSD25310Q2

尊敬的 TI 团队

我们使用 CSD25310Q2T MOSFET 通过 MCU 切断 BG95模块的电源轨(3.3V)。 我们使用 ESP32 MCU GPIO (BG95_TRG)  打开和关闭 MOSFET。

在本例中、BG95 关闭时工作正常、但当我们再次打开时 、MCU 将重新启动。 这里应该是什么可能的解决方案。

我在这里附上了我们所做的电路的图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amil:

    感谢您的查询。 我建议在 FET 导通期间监控 VCC_3V3、以查看为 VCC_BG95_3V3上的大电容充电的浪涌电流是否会导致其下降到足够低的水平以复位您的 MCU。 您可能必须通过添加栅极电阻器和/或栅源极电容器来降低 FET 的导通速度。 您还应捕获 BG95_TRG、以查看栅极电压驱动为低电平的速度。 您可以随意分享您捕获的任何波形。

    此致、

    John Wallace

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    跟进以查看您的问题是否已解决。 如果我没有听到您的反馈、我将假定它是并关闭此主题。 请告诉我是否可以提供进一步的帮助。

    此致、

    John