This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28632:直流输入计算

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28632, UCC28630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065024/ucc28632-dc-input-calculations

器件型号:UCC28632
主题中讨论的其他器件: UCC28630

大家好、

我想将 UCC28632用于270VDC 的启动电路。 由于其计算很复杂、我尝试使用其计算 Excel。 (UCC28630 Excel 设计计算器(修订版 D))

在此计算表中、没有直流输入选项。 我们必须设置线路电压频率、它会影响最小 Bulk 电压值、感应电阻器等 但我认为在直流输入情况下、大容量电压的计算应该不同、并且没有我说过的直流输入选项。

在这种情况下、您有什么建议?

提前感谢。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cemil:

    感谢您的提问。 正如您提到的、是的、它是不同的。

    作为直流输入、最小大容量电压等于可支持稳定输出的最小输入电压。

    此致、

    Wesley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley、

    感谢您的回答。

    我将如您所说手动计算参数。

    但是、我认为在 Excel 工作表中应该有直流输入选项、或者我们应该能够覆盖"最小大容量电压"单元格(在此版本中、我们无法覆盖)。

    也许您可以更新 Excel 工作表。

    此致。