This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33640:没有出现负压

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065206/lmr33640-no-negative-pressure-came-out

器件型号:LMR33640

     根据 SNVA856A 文档中 IBB 的拓扑结构、工程师使用 LMR33640设计了输入电压为12V、输出为-5V 的负电压电路、并使用孔板构建了实际电路、但未产生负压(未连接负载)。 随附的是实际电路的图片、请帮助查看出错的地方、谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    应移除 C2051、并添加与 C2037串联的20 Ω 电阻、以查看是否有任何改进。

    请根据您的应用修改 EVM 电路、试验板无法处理高开关频率操作。  

    B R

    Andy