This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:输出电压放电电阻器

Guru**** 2390865 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62569, TPS628512

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065176/tlv62569-vout-discharge-resistor

器件型号:TLV62569
主题中讨论的其他器件: TPS628512

大家好、

我们建议将 TLV62569用作 RT8097的 P2P 解决方案、但客户需要在该电源轨上具有输出放电功能。 我是否可以知道 TLV62569是否具有内部 Vout 电阻器?  请帮助您检查此问题。 谢谢你。

2A、1MHz、6V CMCOT 同步降压转换器(richtek.com)

此致、  

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    TLV62569没有内部输出充电器功能。  是否有任何窗口 可用于修改原理图和布局?

    TPS628512等新器件可提供输出放电功能。

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanvee、

    感谢您的快速反馈、客户已经进行了设计修复并将投入生产。 但是、我们仍将向客户推荐 TPS628512用于下一代产品。  

    此致、

    Mike