This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3843:锂离子电池的反激问题(UC3843)

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065167/uc3843-flyback-issue-uc3843-with-li-ion-battery

器件型号:UC3843

输入电压范围:32-80V

输出电压:12V

应用:适用于电动汽车控制器。

大家好、我使用此反激式电路设计电动汽车中的控制器。 从2-3年以来、我一直在使用同一电路、但现在我突然将输入源更改为锂离子、而不是铅酸、这会带来一些麻烦。 当控制器安装在车辆上进行驱动时、有时它会开始关闭反激。 与温度关断类似、问题开始后需要一些时间才能使反激式器件非常频繁地关断。 我仅在锂离子电池上面临此问题相同的电路工作时会产生微小的铅酸。 我已为您的参考附上了我的设计。 您能仔细研究一下并向我推荐一些解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如下所述、您可以使用两种方法来关闭 UC3843。 您需要找到关断 IC 的原因。

    BR

    徐杰瑞