This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR54410:PFM 模式期间的导通时间

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR54410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065001/lmr54410-on-time-during-pfm-mode

器件型号:LMR54410

您好!

在 LMR54410的 PFM 模式(PFM 选项)下、您能告诉我导通时间吗?
是固定时间还是由某种决定?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    它具有60ns 的最小开关导通时间限制、 当占空比由 Vin 和 Vout 确定时、导通时间是固定的。

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Elena、

    感谢您的回复。
    让我确认一下。 在 PFM 模式期间、导通时间是否固定为60nsec?

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    最小导通时间为60ns 、这意味着高侧的最小导通时间、固定输入电压和输出电压下的导通时间是固定的。

    Elena  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    TON=IPEAK_MIN * L /(Vin-Vo)、IPEAK_MIN =300mA、来自数据表 图9-2。 是 PFM 波形。  

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Elena、

    谢谢、我明白了。

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    请单击"解决"、然后我可以关闭此主题。  

    如果您有更多问题,请打开一个新问题。

    Elena  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Elena、

    很抱歉,我没能这么做。
    我已经完成了。

    此致、
    OBA