This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2553:解决方案选择

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2553D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065145/tps2553-solution-select

器件型号:TPS2553

尊敬的团队

您能否帮助确认 TPS2553DBVR-1和 TPS2553DBVR 之间有何不同?

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Denny's、


    这两个器件在对地短路后具有不同的行为。 TPS2553D 会"重试"、而 TPS2553-1D 会"闭锁"。 下面是数据表中的更详细说明。

    虽然恒流器件(TPS255x)和闭锁器件(TPS255x-1)在过流事件的初始开始阶段运行完全相同,但如果过流事件持续时间长于内部延迟去毛刺脉冲电路(典型值为7.5ms),它们的运行方式会有所不同。 恒定电流器件(TPS255x)在去毛刺脉冲周期后将故障标志置为有效,并继续将电流调节至限流阈值。 在实际电路中、封装中的功率耗散会将芯片温度升高到过热关断阈值(最小值135°C)以上、并且器件会关闭、直到芯片温度降低到热关断电路的迟滞(典型值10°C)。 该器件会打开并继续进行热循环、直到过载情况消失。 一旦过载条件被消除、恒流器件恢复正常运行。 闭锁器件(TPS255x-1)在抗尖峰脉冲周期后将故障标志置为有效、并立即关闭器件。 无论过载条件是否从输出中移除、器件都将保持关断状态。 闭锁器件保持关闭状态、并且不会恢复正常运行、直到周围系统切换使能或对器件进行循环供电。

     如有其他问题、请告诉我。

    此致、
    Bob