This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61020:向"VOUT 引脚""和"FB 引脚"EN 引脚为"L"

Guru**** 2771095 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064483/tps61020-applying-a-voltage-of-5v-to-the-vout-pin-and-fb-pin-when-the-en-pin-is-l

器件型号:TPS61020

您好的支持团队、

当 EN 引脚为"L"时、是否可以向"VOUT 引脚"和"FB 引脚"施加5V 电压?

以图13为例、对 Vcc 施加5V 的环绕电压。
电池驱动 TPS61020。
我不想在 VOUT 中放置一个二极管、因为我希望电池寿命更长。

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice、

    请问您的详细配置是什么? 那么、您是说您在 TPS61020禁用时在 VCC 上有另一个电源吗? 如果是、当 EN=H 时、TPS61020的输出电压设置是多少?

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好、Wenhao、
    感谢你的答复。

    我附上一个原理图。

    e2e.ti.com/.../TPS61020_5F00_reverse.pdf
    请告诉我、在禁用时、负载侧与 VOUT 和 FB 之间是否存在电压应用问题。

    此致、
    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice、

    让我在工作台上检查一下、下周再见。 请注意、如果您希望 TPS61020在 EN=1时提供负载、则需要将 TPS61020的输出电压设置为略高于5V、以形成 OR-ing 二极管块。 圣诞快乐!

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice、

    我已检查 TPS61020EVM。 TPS61020在 PSM 下工作。 当 VOUT 上有5V 电压时、无论 EN=H 还是 L、TPS61020的 VOUT 到其输入侧都没有反向电流。 如果5V 偏置下降且 EN=H、TPS61020将接管电源以提供负载。

    -文豪