This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:通过 LTSpice 中的 PSpice 模型进行仿真可在输出端产生0V 电压。

Guru**** 2813965 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064974/lmr33630-simulation-through-pspice-model-in-ltspice-results-in-0v-at-output

器件型号:LMR33630

尊敬的 TI 团队:

我使用的是 TI 网站为  LMR33630A 提供的瞬态 PSpice 模型。 我的输入为12VDC、我希望输出为5VDC。

我已经根据要求设计了电路、但当我在 LTSpice 中对其进行仿真时、我在输出端得到12V 的瞬态、并在0V 到达后发出。 (所附为仿真结果)。

我已经通过一个100K 电阻器和一个1uF 的旁路电容器将内部生成的 VCC 输出(5V)连接到 PG 引脚、但在 PG 上、我将获得30mV 的电压。 当2V 直流电源直接连接到 PG 引脚时、我会遇到仿真错误。

有人可以在这里指导我这种情况的发生原因吗? 我是否使用了正确的 Spice 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们提供 PSPICE-FOR-TI、欢迎您使用。 该工具中的模型看起来工作正常。

    此致

    Sirui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sirui:

    感谢您的回复。 我需要对 LTSpice 工具下的文件进行仿真、因此无法使用您建议的 PSpice 工具。

    根据我的理解、如果模型在上述工具中正常工作、它在 LTSpice 中也应该正常工作。 请告诉我 TI 是否有相同的替代模型。

    谢谢、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!

    很抱歉、我们不提供与其他公司专有仿真软件兼容的模型。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢 Andy。