This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360B:自举电阻器的计算方法

Guru**** 2386600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064370/tps54360b-calculation-method-of-boot-strap-resistor

器件型号:TPS54360B

您好、先生、

我在 TPS454360BDAR 的 BOOT 引脚 μF 0.1 μ F 电容。 150k Ω 电阻器连接到 RTCLK 引脚、开关频率设置为大约700kHz。
为了适应 EMC、BOOT 引脚的电容器与电阻器(自举电阻器)串联。
您能告诉我如何计算此自举电阻器吗?
输出电压为5V。
谢谢。
此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    建议使用0.1uF 的 Cboot、串联电阻器用于控制高侧开关的压摆率。  

    通常、我们将尝试从5-50欧姆的电阻。 电阻过小将影响有限、过大将触发 Vboot UVLO。

    此致

    Sirui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何用于选择5到50Ω Ω 的特定公式?
    它是否是一种选择方法、例如在此期间选择一个值并对其进行测试? 感谢你的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电阻没有特定的公式、

    您可以从5欧姆开始尝试增大该值、直到它与 EMI 标准相匹配。

    Sirui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    由于您有一段时间没有听到您的声音、我将关闭此主题。 如果您有进一步的问题、请提出另一个主题。

    此致

    Sirui