This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:低输入电压下的 TPS61022电流限制。

Guru**** 2444890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063398/tps61022-tps61022-current-limit-at-low-input-voltage

器件型号:TPS61022

您好、先生、

在我们的项目中、我们希望将 TPS61022用作备用系统。

------------------------------------------------------

 设计参数  

输入电压-->超级电容器,电压范围为2.5V 至0.7V

2.输出电压:5V

------------------------------------------------------

输入电压(超级电容器)从2.5V 开始、到0.7V 结束。

当 Vin 降至0.7V 时、  5V 输出时允许的最大输出电流是多少?

我在数据表中看到输入电压:3.6V 时 ILIM_SW (min)为6.5A、因此我想检查输入电压:0.7V 时 ILM 是否也为6.5A?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、宏、

    6.5A 是变化范围内的最小谷值电流限值。 此处应使用6.5A 进行计算。

    TPS61022在0.7V->5V 电压下的效率约为65%。 因此最大输出电流为0.7*6.5*0.65/5=0.6A。

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao、

    感谢你的答复。

    您是否会提供输入电压0.5V ~输入电压2.5V @输出5V/1A 的效率曲线。

    我 将检查需要多少电容值来满足我们所需的备份时间。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、宏、

    这 是我们手上的典型测试结果。  在最坏的情况下、当输入降至约1.1V 时、TPS61022无法支持5V/1A。

    输入电压(V)

    输出电流(A)

    输出电压(V)

    温度(C)

    模式

    效率

    2.5.

    1

    5.

    25

    PFM

    95.503.

    2.3.

    1

    5.

    25

    PFM

    94.92156

    2.2.

    1

    5.

    25

    PFM

    94.56432

    2.

    1

    5.

    25

    PFM

    93.64818.

    1.8

    1

    5.

    25

    PFM

    92.32426

    1.6.

    1

    5.

    25

    PFM

    91.31419

    1.4.

    1

    5.

    25

    PFM

    89.36305.

    1.2.

    1

    5.

    25

    PFM

    86.87626

    1

    1

    5.

    25

    PFM

    81.87482

    0.9.

    1

    5.

    25

    PFM

    77.17856

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao、

    感谢你的帮助!

    [引用 userid="368649" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum 1063398/tps61022-tps61022-low-limite-at-low-input-voltage/3936651#3936651"]我们 手头上的典型测试结果。  在最坏的情况下、当输入电压降至1.1V 左右时、TPS61022无法支持5V/1A [/引述]