This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5900:LP5900SD-1.8/NOPB 使能引脚电压电平

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065109/lp5900-lp5900sd-1-8-nopb-enable-pin-voltage-level

器件型号:LP5900

大家好、

我在我的设计中使用 LDO LP5900SD-1.8/NOPB 进行2.5V 至1.8V 转换。  

数据表提供了基于 Vin 的使能引脚电压电平。  

根据我的设计,Vin=2.5V Vout=1.8V  Enable =3V3。 我能否提供3.3V 电压电平信号来启用 LDO?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         此引脚的绝对最大额定电压为 VIN + 0.3V、请确保使能引脚电压 为≤2.8V。 在该引脚上提供3.3V 电压可能会损坏器件和/或导致长期可靠性问题。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特