This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR62421:LMR62421 3V/5V 输入、5V/1A 输出

Guru**** 2520910 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR62421, TPS61023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063807/lmr62421-lmr62421-3v-5v-input-with-5v-1a-output

器件型号:LMR62421
主题中讨论的其他器件: TPS61023

您好:

我想通过单节锂离子电池驱动2*2W DAC。

在我的设计中、当电压小于3V 时、我将关闭电池、而在使用 USB 插件时、我希望使用5V 而不是电池。

我认为5V/1A 足以满足此 DAC 要求、LMR62421适合我的设计、对吧?

但我在数据表中找不到效率, WEBENCHRegistered电源设计器也不支持这种情况。

有人能告诉我如何选择 电感器和二极管吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建强、

    您可以看看如何使用升压转换器 TPS61023。 该器件是一款集成式升压转换器、效率更高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但 TPS61023难以焊接、采用 SOT23的 lmr62142易于焊接、这就是我选择这款器件的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建强、

    让 LMR62421在3V 输入电压、5V 1A 输出条件下工作是微不足道的。

    建议使用 TPS61023。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是、在3V 输入电压、5V/1A 输出条件下、输入电流将达到接近2.1A 的5*1A/0.8/3=2.083A 吗?

    如果是、3.3V 输入应该正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建强、

    对于 LMR62421、3.3V 输入应该正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能给我一些 有关电感 器选择的建议吗?

     我应该使用哪个型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建强、

    您可以选择电感为10uH、电流 Isat>2.5A。