This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS61022:关于 PFM 运行

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062534/faq-tps61022-about-pfm-operation

器件型号:TPS61022

您好!

我对 TPS61022的 PFM 行为有两个问题。
让我谈谈 TPS61022的 PFM。

1 μ A。
您能 告诉我 PFM 的脉冲类型吗?
我想知道开关跳跃方法和单脉冲方法等方法的类型。
下图是否对应于右侧?

2.
我们必须将最坏情况下的输出电压波动与仿真分开估算。
请告诉我如何计算 PFM 运行的纹波电压。
我检查了下面的线程。
但是,没有关于延迟时间的规定。
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058121/tps61022-pfm-noise-reductions-help/3916554?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=tps61022%20pfm#3916554

您能告诉我延迟时间的最坏情况值吗?
 我还想知道如何在 PFM 条件下计算 Ton。

即使在 DCM 条件下、也可以使用以下公式吗?
・D≒1VIN/Vout
・TON=D*(1/f)

对于 PFM 条件下的最坏情况纹波电压计算、请提供一些建议。

此致
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    您能 告诉我 PFM 的脉冲类型吗?

    [WW]它与您的右侧类似、但仍然不同。 当 FB 上升达到 PFM 基准时、内部比较器会在延迟后将两个 FET 设置为关断。 延迟时间为几微秒。

    您能告诉我延迟时间的最坏情况值吗?

    [WW]最糟糕的延迟时间情况是未定义的、恐怕很难对其进行量化。

    即使在 DCM 条件下、也可以使用以下公式吗?

    [WW]是的。

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wu - San、

    感谢您的响应和支持。
    >[WW]它与您的右侧类似、但仍然不同。 当 FB 上升达到 PFM 基准时、内部比较器会在延迟后将两个 FET 设置为关断。 延迟时间为几微秒。
    我理解您的解释。
    不过、我想再问您一个问题。

    "内部比较器将两个 FET 设置为在延迟后关闭"

    您能告诉我"微秒"的最差规格吗?
    我想根据此信息估算一个脉冲的纹波电压。
    从另一个角度来看、Webench 等仿真工具使用的延迟是多少?

    如果没有数字信息、
    您能否告诉我未指定延迟时间的背景和产品概念?


    BR
    Yusuke


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    请看下面我的评论吗? 如有任何问题、请告诉我。 谢谢!

    您能告诉我"微秒"的最差规格吗?

    [WW]我担心 很难给出最差的规格、因为我们不会以 ATE 为单位进行测量。 因此、考虑到工艺、温度和不同情况的变化、我们没有数据来提供它。

    从另一个角度来看、Webench 等仿真工具使用的延迟是多少?

    [WW] Webench 源自 PSPICE 模型。 请参阅下面的内容:在 FB 滤波后、延迟设置为6U。 据我所知、延迟时间是在工作台上测试的、但在所有临界情况下不必完全相同、因为它只是模拟"行为"。 此外、通用 pspice 模型的延迟与此处设置的延迟不完全相同。 例如、如果我在 U624中将延迟设置为3us 上升和3U 下降。 有时它只具有1.5u 和1.5u、这是毫无理由的。  

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    延迟时间未定义且难以仿真的原因是比较器中存在大量寄生。 设计人员已经调整了增益、以使比较器相对较快。  

    由于客户通常关心的是 PFM 中的输出纹波、因此在所有临界情况下、输出纹波的仿真典型值为30mV、在我们建议的电容下、最坏情况为50mV:10uF。

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wu - San、

    感谢您的友好支持。
    让我向您提出最后一个问题。

    >延迟时间为几微秒。
    我收到了客户关于上述内容的问题。
    客户对延迟时间未指定表示怀疑。
    因为、如果没有最大延迟时间、
    重复 OVP 和跳过开关的人员也将是很好的 IC。


    我还认为在测试过程中会检查最坏情况的延迟时间。
    我完全理解这是一个微秒级订单、但实际上没有关于最坏情况延迟时间的信息吗?

    BR
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tsukui-San、

    我在内部进行了检查、没有关于最坏情况延迟时间的信息。

    -文豪