This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:SW 节点尖峰

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065025/lmr33630-sw-node-spike

器件型号:LMR33630

大家好、

我们的客户目前 对 LMR33630 SW 节点尖峰有疑问。

在数据表 的绝对最大额定值中、 小于100ns 的 SW 到 PGND 瞬态 电压应介于-3.5V 到38V 之间、但在应用曲线图8-8中、SW 负电压大约为-5V。 在我在 EVM 上测试的波形期间、SW 负尖峰也是-5.3V、高于-3.5V。 客户 担心应用程序的潜在风险、因为它 超出了数据表的规格。 请帮助解释此问题以及如何解决。  

感谢您的支持。

BR

俞宗怡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    从理论上讲、如果脉冲持续时间仅为几毫微秒、则器件可以处理引脚上的脉冲、因为寄生元件会在到达硅片之前抑制过多的电压尖峰、  脉冲持续时间有多长?  -3.5V 仍应具有数据表中不保证的缓冲器。

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elena、

    感谢您的快速回复。

    我认为客户需要 一封更正式的电子邮件或文档、了解尖峰有多大、何时安全、并解释这种大负电压是如何发生的。 我认为数据表中的 ABS 也是引脚测试电压? 我们可以通过电子邮件进行讨论。 谢谢。

    BR

    俞宗怡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    是的,请连接 elena-gao@ti.com 并 关闭此主题。 我们可以在离线模式下进行讨论。

    Elena