This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090A:UCD9090A

Guru**** 2812975 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9090A, TPS650864, DAC53204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063425/ucd9090a-ucd9090a

器件型号:UCD9090A
主题中讨论的其他器件: TPS650864DAC53204

尊敬的 TI 支持:  

我正在寻找与电源序列发生器类似的组件。 它应该生成大约10个0.4V-2.7V 范围内的不同电压。 我最初以为我会使用降压转换器。 为了更加灵活、最好使用可配置为产生不同电压的组件。 我认为 UCD9090A 可能适合这种情况。 但是、我不确定它是否能够以0.05V 的阶跃在上述范围内生成电压、并且电压的精度应约为10mV。  您能不能向我推荐合适的器件?  

感谢您的大力支持  

Olonbayar

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Olonbayar、

    感谢您的查询。 我很乐意向您推荐器件、但我需要了解更多信息:

    1) 1)您能给我一个最终应用的想法吗? 这是否适用于安全、摄像头 PMIC 等?
    2) 2)您能告诉我该为哪个器件供电吗?

    谢谢你。

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:  

    终端应用是在其高频前端采用相移器的移动通信。 它应该为应该形成波束的高频前端供电。  

    我看到、我提到的器件更多地用于监控、为每个输入提供稳定的电源。 在我的情况下、如果该器件能够从同一电压源产生多个电源、那会很好。       

    谢谢 OLONbayar    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Olonbayar。 0.4V 输出选项 会将数据范围缩小一点。 您为什么不查看 TPS650864的规格、并让我知道该部件是否足够。 如果它不完全符合您的需求、或比您所需的稍高(当然、它是我们的较大 QFN 器件之一)、 然后、让我知道、我可以查看我们的降压转换器产品系列中是否有更符合您喜好的器件。 谢谢!

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:  

    感谢您的推荐。 组件看起来非常合适。 这是一个非常好的选择。 您的意思是、除了该组件之外、如果我需要该组件无法提供的电压、我还可以在同一电路板上使用其他降压转换器、对吧?  我认为前面提到的所有不同电源和控制电压(大约10种不同)都可以使用您建议的组件生成。  我还需要另八个介于0至1V 之间的控制电压、阶跃低于10mV。  我想知道我是否应该为此使用一些精密 DAC、以便我大致拥有您建议的组件、并在同一电路板上加上一个 DAC 以获得所有这些电压。 如果您能给我一些建议、那将会很棒。  

    最佳的

    Olonbayar

        

             

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olonbayar、

    不幸的是,由于假日季,办公室的大部分支持都是休假的。 我应该能够在1月4日这一周的某个时候给予你适当的答复。 对拖延表示歉意。 谢谢你。

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Olonbayar、

    根据您的图、您似乎需要2个 PMIC 器件来产生总共8个输出。 TPS6594x 器 件是一款共10路输出(6个降压转换器/4个 LDO)的器件、因此仅凭它就可以满足您在所需总电压电源方面的需求。 但是、如果您需要 PMIC 位于应用板上的2个单独位置(因为我已经从图中交互操作)、那么您可以在两个位置都使用此器件。 请告诉我、这是否清除了您的第一个问题。

    我将向降压转换器组的某个人转移此 TT、以解决您之前询问的直流/直流器件问题。 如果您对我有任何其他问题、请随时告诉我。 谢谢你们,快乐的假期!

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Olonbayar、

    抱歉、请忽略我最后的回答、因为我实际上与另一张票混淆了(看起来我大脑中的一部分已经去过假日了)。

    您的解释是正确的、除了 TPS6594x、如果您需要 TPS6594无法提供的额外电压、您还可以在同一电路板上使用另一个降压转换器。

    我无法为您提供 DAC 器件、因为这需要另一个小组的专业知识。 我已将此机票转给他们、他们应该能够为您提供更好的指导。 谢谢你们,快乐的假期!

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olonbayar、

    我建议您首先查看我们的智能 DAC 器件! 请在其电压裕量调节应用中查看 DAC53204。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slaae23

    非常感谢、

    Paul