This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25940:绝对最大 Tj 和热关断阈值

Guru**** 2386490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064984/tps25940-absolute-maximum-tj-and-thermal-shutdown-threshold

器件型号:TPS25940

大家好、

根据下面的 e2e 帖子、我可以假设 Tj=160 (热崩溃阈值)并计算可接受的最大功率。   

但是、数据表中的绝对最大值 Tj 为150ºC μ s、Tj 超过150ºC μ s 可能会对器件造成永久损坏、那么为什么我们可以用 Tj=160ºC μ s 来估算 Pmax?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    当您长时间以150C 持续运行器件时、150C 时会发生损坏。

    绝对最大结温为150C 意味着、在器件正常运行时、我们应确保器件在150C 或以上的长时间内不会运行。 在绝对最大额定值下或超过绝对最大额定值下长时间运行器件会影响器件的可靠性。

    通常、在过流事件期间会发生高功率耗散、过流事件是一种瞬态事件、因此器件将在大约 ms 内达到160C 并达到热关断状态。  

    此致

    Kunal Goel