This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43610-Q1:如何将其用于配置为8V 的可调输出电压?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065018/lmr43610-q1-how-do-we-use-it-for-adjustable-output-voltage-configured-as-8v

器件型号:LMR43610-Q1

大家好、  

如何使用"LMR43610MSC3RPERQ1" 实现配置为8V 的可调输出电压?  我们只需将分压电阻器连接为"(RFBT+RFBB):RFBB = Vout: VFB = 8:1"(使用以下5)和(6)公式)、是否正确?  

"9.2.2.2.1 FB 用于可调输出"说明它可以检测反馈电阻器的阻抗用于可调输出、并且很好 且易于使用。 如果我一方有任何误解或疑虑、请告知我。  

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ochi、

     请使用 Vref = 1V 、然后使用 RBFT/RFBB

    Elena