This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43060:当输入电压快速转换至更高电压时失败

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062710/tps43060-failed-when-the-input-voltage-quickly-transition-to-higher-voltage

器件型号:TPS43060

大家好、

我们的客户使用 TPS43060作为升压转换器。 该器件的输入电压快速从24V 转换到32V。 输出电压为55V、输出电流约为5A。  TPS43060 和 Q1 MOSFET 在快速转换期间出现故障。 请参阅原理图。 此器件是否适合此应用?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo,

    感谢您的反馈。  您知道器件哪个引脚或功能发生故障?

    每个引脚:的规格不能超过以下规格

    BR Dehuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很难确定、但引导和 SW 引脚似乎出现了故障。  我们为此器件订购了一些评估板、因此我们可以施加步进输入电压并重现故障。  作为产品创建者、如果大家对步进输入电压可能导致器件故障的原因有一定的了解、那将会非常有帮助。  我猜步进输入电压会因开关电感器 L2而导致某种程度的尖峰、但我不确定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    这与布局有关。 我认为您可以测量一些波形并确认是否存在过压。 您可以测量 SW 电压。 如果引脚损坏、我认为可能发生过压。 这种跳转变化可能会导致过压。

    BR Dehuan