This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:FET 驱动器的 Ron 值检查

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063571/bq76940-ron-value-checking-for-fet-driver

器件型号:BQ76940

尊敬的团队:

根据数据表、我们将 TFET_ON 设置为200us 典型值、并将负载电容10nF 的最大值设置为250us、测量范围为 VFETON 的10%至90%。 基于一阶 RC 滤波器电路,我们可以轻松计算出等于 RC*IN9的 TR (从10%上升到90%的时间),该值等于2.197*RC。 然后、我们可以发现 Ron_Typical 值为9.1k Ω、而 Ron_maximum 值为11.38k Ω。 但是、在培训视频 https://edu.21ic.com/video/3259 幻灯片31上、它显示 Ron 的标称值为5k Ω、如下所示。 我能否向您检查我的计算结果是否错误或幻灯片是否错误?

谢谢!

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦、您好!

    内部驱动器电阻不是简单的电阻。 有许多内部组件构成了 RON。 因此、电阻的行为可能是非线性的、并且可能会根据引脚上的电压和灌入/灌入的电流而变化。 因此、最好不要假设它将用作简单的 RC 滤波器电路。

    最好在 驱动 FET 时评估上升/下降时间。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    非常感谢您的支持!

    谢谢!

    迪伦