This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 超低功耗设计中的降压与降压/升压开关稳压器

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064484/buck-vs-buck-boost-switching-voltage-regulators-in-ultra-low-power-desings

主题中讨论的其他器件:TPS63900

大家好、

我设计了一种由电池供电的超低功耗硬件、我担心是否必须使用 降压   或降压/升压开关稳压器来为系统供电。 电源可能是 Lion 或 LiPo 3.7V 电池、系统将在3.3V 下运行、负载电流约为120-150mA (在传输过程中)。 我曾考虑使用降压转换器、但有人告诉我降压/升压转换器将延长电池寿命。 我们的目标是让电池尽可能长地使用寿命。

你有这方面的经验吗? 此外、您是否建议您的产品系列中在该范围内提供任何特定组件?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在向您推荐器件之前、我想知道您希望在什么 Vin 范围内工作?

    此致、
    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    经过一些研究、我决定继续使用降压/升压转换器。 系统可能会使用 Lion 电池运行。 因此、输入电压范围为4.2V 至2.4V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、在这种情况下、我会将您的问题重新分配给相应的团队。

    此致、
    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好、Nikos、

    具有75nA 超低静态电流的 TPS63900的情况如何?

    e2e.ti.com/.../tps63900.pdf

    此致

    TAO