This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40425:热行为

Guru**** 2926680 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40425, CSD95372BQ5M, TPS40428

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064178/tps40425-thermal-behavior

器件型号:TPS40425
主题中讨论的其他器件: CSD95372BQ5MTPS40428

大家好、

客户报告说、当器件温度仅为60度时、TPS40425将进入 OTP、我们认为应该是他们在 TSNSx 引脚上添加了低拉电阻器(PR6和 PR30)。 您是否会帮助检查以下项目? 谢谢你。

  1.  当使用 P 级 CSD95372BQ5M 并使用额外的 BJT 来感测温度时、我们是否需要 TSENx 引脚上的低拉电阻器(121K 欧姆) PR6和 PR30? (是否可以删除 PR6和 PR30?)
  2. 我们能否移除 PQ27、PQ28以禁用 OTP 功能? 还有其他问题吗?
  3. 我是否可以知道 TSNSx 引脚中 OTF 触发的电压条件?
  4. 如果我们将控制器更改为 TPS40428 (使用智能功率模式)、该 BOM 是否仅在不重新旋转的情况下更改? (作为不带额外 BJT 的参考设计: https://www.ti.com/lit/df/tidrlb6a/tidrlb6a.pdf?ts=1640086024847 

此致、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、由于疾病导致的延迟。 我正在研究这个问题、并在今天发布我的答案。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、下面是我的评论:

    1.  当使用 P 级 CSD95372BQ5M 并使用额外的 BJT 来感测温度时、我们是否需要 TSENx 引脚上的低拉电阻器(121K 欧姆) PR6和 PR30? (是否可以删除 PR6和 PR30?)

    答案:不建议在 TSENx 引脚上使用下拉电阻器。 应该只有 BJT。 下拉电阻器可能会导致更早的过热。 电流源分布在下拉电阻器和 BJT 之间。 流入电阻器的小部分电流会产生小电压、器件可以将其理解为高温。

    1. 我们能否移除 PQ27、PQ28以禁用 OTP 功能? 还有其他问题吗?

    答:我不认为 BJT 是问题。 如果不使用、则将其保持悬空

    1. 我是否可以知道 TSNSx 引脚中 OTF 触发的电压条件?

    答案:对于 BJT、假设电压在25°C 时为500mV、变化为-1.45mV/C OTF 通过 OT_FAULT_LIMIT 进行编程

    1. 如果我们将控制器更改为 TPS40428 (使用智能功率模式)、该 BOM 是否仅在不重新旋转的情况下更改? (作为不带额外 BJT 的参考设计  

    回答:两个器件的 BOM 相同。

    如果您的问题得到解答、请关闭此主题。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahmoud、

    感谢您的反馈、让我与客户核实一下。 如果没有其他问题、我将关闭此帖子。

    此致、

    Mike