This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6C598-Q1:它是否可以通过相同的移位寄存器菊花链与 TLC6C5912-Q1搭配使用以实现20通道 LED 驱动?

Guru**** 2815155 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC6C598-Q1, TLC6C5912-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064473/tlc6c598-q1-could-it-use-with-tlc6c5912-q1-by-the-same-shift-register-daisy-chain-for-20ch-led-driving

器件型号:TLC6C598-Q1
主题中讨论的其他器件: TLC6C5912-Q1

大家好、  

TLC6C598-Q1是否可以通过相同的移位寄存器菊花链与 TLC6C5912-Q1搭配使用以实现20通道 LED 驱动?
例如、"图14。 典型应用电路"使用两个 TLC6C598-Q1进行16通道驱动、其中一个 TLC6C598-Q1 SER OUT 连接到另一个 TLC6C598-Q1。 在20通道 LED 驱动的情况下、我想使用 TLC6C598-Q1 + TLC6C5912-Q1 、其中 TLC6C598-Q1 SER OUT 连接到 TLC6C5912-Q1 SER IN、这是可行的吗?

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是可能的。 您需要在软件中做更多的工作。