This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61322:负载为50mA 时、输入电压为1.1V 时、不会启动

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064208/tps61322-would-not-start-at-1-1v-input-voltage-when-loaded-with-50ma

器件型号:TPS61322

您好!

我们打算在输入电压为1至1.5V 和输出电压为2.2V 的单节镍氢电池应用中使用 TPS61322。 我使用了器件的测试板。 负载为50欧姆电阻器(100//100) I.e 44mA 输出电流。 输入和输出电容为 X5R 22uF 陶瓷 电容、电感为"DFE252012P-4R7M=P2"、即数据表示例中建议的第一个电容。 如果没有肖特基二极管、起始电压为1.2V、使用二极管(无缓冲器)时的起始电压为1.1V。  我原本期望(并且需要)从0.9V 开始。 是否有任何关于如何实现这一点的建议?  

此致

Ramin Fardi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramin:

    感谢您提出问题并使用我们的器件。

    当器件启动失败时、您能否测量 VOUT 引脚上的电压? 请参阅数据表 TPS61322在 VOUT 引脚处需要0.83V 电压才能启动。 如果输入电压为1.2V 且 VOUT 上有负载、则在体二极管正向压降之后、VOUT 引脚上的电压可能低于0.83V。

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao、

    感谢您快速回答问题、

    以下是 SoM 测量(不带 肖特基二极管)

    输入电压(启动)   输出电压

    0.9.        0.78

    1.0        1.34.

    1.1.        1.51.

    1.2.        2.21.

    我看一下 SW 引脚、可以看到器件开始开关1.0V、但开关波形不正确、有关输入电压为1.1V 和1.2V 的信息、请参阅下图

    在开关波下方、Vin = 1.1V  

    低于开关波形 Vin = 1.2V  

    此致/Ramin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramin:

    那么、输出是否在 VOUT 达到您一侧的规格后启动? 启动时是否仍然连接负载?

    输入电压(启动)   输出电压

    0.9.        0.78

    1.0        1.34.

    1.1.        1.51.

    1.2.        2.21.

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 输出明显大于0.87V 的 Vvout_start、但器件无法正确启动开关、因此无法达到应有的2.2V。 是的、44mA 的负载始终保持连接。  为了确保正常运行、该器件似乎需要至少1.2V 的启动输入。 但数据表规定0.9V 为最小输入电压。 因此、无论我做什么事情、还是数据表(或我对其的解释)都是错误的。  

    此致/Ramin   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramin:

    感谢您的澄清。 我看到您的问题在哪里。 我再次附加了下面的启动规范。 如您所见、0.87V 在负载大于250Ohm 的条件下进行了测试。 通常、对于低输入启动转换器、负载启动强度非常有限。 因此、请尝试移除负载并重新测试、以查看 TPS61322是否在您的电路板上正确启动。 如果没有、我可以尝试在我一侧的工作台上进行测试。 谢谢!

    -文豪