This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65124:我们如何仿真 TPS65124的设计?

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65124, TPS65132, TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063198/tps65124-how-can-we-simulate-the-design-of-tps65124

器件型号:TPS65124
主题中讨论的其他器件: TPS65132TPS65131

详细信息请求如下所示:

输入范围:3V 至4.3V

正电压输出范围:3V 至6V

负电压输出范围:-5V 至-10V

如何使用 TPS65124来实现上述请求? 我尝试通过 PSpice for TI 进行仿真、但似乎没有 TPS65124模块。 请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此器件的输入电压范围为3V 至4.3V 不是问题。 TPS65124具有正源电压 VMAIN (范围3V-5.6V)和双极栅极电压 VGH/VGL。 这三个电压可使用反馈电阻分压器进行设置、如数据表"设置输出电压"部分所述(也复制于下文)。 应选择其他电容器/电感器值、如数据表中的图22所示。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    感谢您的快速响应。

    我唯一关心的是 Vin 和 Vmain 之间的低压降、似乎只有小于1V 的压降。 如果有一个我们可以仿真的模块、那将会很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、再次感谢您发帖。 我进行了搜索、但遗憾的是、我们没有适用于该旧器件的仿真模型。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    如果 TPS65124是一款较旧的器件、您是否有任何其他符合我们要求的最新器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再说一次、

    我认为您的应用要求是:

    输入范围:3V 至4.3V

    正电压输出范围:3V 至6V

    负电压输出范围:-5V 至-10V

    因此、要求在给定的范围内提供一个分离轨(+/-输出)电源。 我看不到另一个完全符合您所述电压范围的器件、但需要考虑两个可能的分离轨器件是 TPS65131和 TPS65132。 他们的数据表可在线获取。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    TPS65131和 TPS65132无法满足我们的要求。

    无论如何、感谢您的出色帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。