This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C42:轻负载下的 UCC28C42振荡频率

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064021/ucc28c42-ucc28c42-ocillation-frequency-under-light-load

器件型号:UCC28C42

问题1.
我认为它基本上以固定频率振荡、但当负载较轻时、它是否可以间歇性振荡或降低频率?

问题2.
如果频率降低或问题1中回答了间歇性振荡、您是否会告诉我最小振荡频率是否由设计确定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    输出电压以固定频率振荡? 您可以共享更多信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请您回复。

    我没有看到实际的波形。

    没有实际的机器、因为它处于零件检查阶段。

    我需要的是所有负载条件下的固定频率。

    我提出这一问题是因为不清楚频率是否在所有负载条件下都是固定的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Hiroshi 您好、

    那么、您想知道 振荡 频率是否会随负载而变化吗?

    BR

    徐杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    是的、我可以。  

    BR

    Hiroshi Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi 您好、

    对于固定频率运行、 通过在 VREF 和 RT/CT 之间连接一个电阻器来设置计时电容器充电电流。 通过将时序电容器从 RT/CT 连接到 GND 来设置频率。  振荡 频率不会随负载而变化。   振荡 频率由外部电阻器和电容器决定。

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    振荡频率由一个外部电阻器和电容器固定。

    轻负载时不会发生间歇性振荡或频率降低等振荡。

    对吗?

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个好问题。 UCC28C42没有像其他控制器那样具有突发模式。 您无需担心  频率会发生变化。

    BR

    徐杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。

    感谢您的支持。

    BR

    Hiroshi Saito