This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV431:VKA 容差(低)

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV431
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064606/tlv431-tolerance-of-vka-low

器件型号:TLV431

我将 TLV431用作开环模式下的比较器。  我知道 V_ka (LOW)"大约"2V。  本应用手册显示了 V_ka (低电平)随电流和温度变化的情况:

https://www.ti.com/lit/an/slva987a/slva987a.pdf

我无法找到任何提到不同器件之间 V_ka (low)的容差的地方。  我的温度和 I_ka 将非常一致、但我想知道我可以在多个器件上预期的最小和最大 V_ka (LOW)。  我计划使用模拟输出电压(因此、不需要转换为二进制输出)、因此我需要知道最小和最大电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关 VKA 的完整规格、请参阅器件数据表。 谢谢你。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv431.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否指出数据表中指定 VKA (低电平)或"开环/比较器模式下的输出低电平电压"的容差或范围的位置?   1.25V VREF I 只能看到提到"大约1V"或"~1V"。  对于2.5V VREF 器件、它为"大约2V"或"~2V"。  我正在寻找最小和最大电压、因此我知道 VKA (低电平)的电压可能接近~1V 或~2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我是指您发送的文档:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我提到的图、显示了 VKA (低电平)随电流和温度的变化。  但我仍然需要的参数是 VKA (低)的部件间可变性。  例如、在上图中、如果 Ika = 0.01A、温度= 25C、Iref=100uA、 则典型  VKA 为2.05V。  但我必须看到不同器件之间的最小值和最大值、对吧?  例如、二极管在给定 IF 下的典型 VF、但数据表还列出了在 IF 的几个特定值下的最小和最大 VF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们没有该器件的数据。 该参数不具有特征、因为它是开环参数。 在低电流冷态条件下、我已经看到低至0.9V、在高电流高温条件下、最高可达1.105、但这只是我的经验。 如果您正在寻找基于比较器输出低电平上的 VILVIH 的系统的特征、那么这将是复杂的。 对于始终接地的情况、我建议使用电压监控器 ti.com/svs。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!