This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520-Q1:IVDD@100kHz (空载)/FSW 的含义是什么?

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064850/ucc21520-q1-what-mean-of-the-ivdd-100khz-no-load-fsw

器件型号:UCC21520-Q1

你(们)好 我是韩国的 Jaehon Kim。

在设计 SMPS 时、我们需要计算功耗。

因此、正如我知道的、我们需要计算栅极电荷损耗。 但我不知道该等式的含义。

非常感谢您回答我的问题。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaehon Kim:

    您所布置的公式用于确定栅极驱动器自举电源的合适电容器的大小、而不是用于计算功率损耗。 我相信可帮助您计算栅极驱动器功耗的公式可在以下位置找到: https://www.ti.com/lit/ml/slua618a/slua618a.pdf

    请参阅第12页的"2.7 -功率损耗"部分、相关公式位于第13页的开头。

    此致、

    Krystian